Salta al contenuto principale
press_release | Kollmorgen presenta il servomotore AKMA per soddisfare le esigenze delle applicazioni con lavaggi medio-pesanti |
|
minute read

Kollmorgen AKMA motor

RADFORD, VA.,  — Kollmorgen, leader mondiale nei sistemi di controllo del motion ad alte prestazioni, annuncia oggi il lancio del suo servomotore AKMA costruito appositamente per garantire durata, facilità di pulizia e versatilità. Il motore presenta una superficie in alluminio anodizzato temprato per offrire ai progettisti di macchine un'opzione igienica ed economica rispetto all'acciaio inossidabile nelle applicazioni con lavaggio medio-pesante .

Il design leggero del motore AKMA ne facilita l'installazione e la manutenzione, mentre la sua elevata densità di coppia offre ai costruttori di macchine maggiori prestazioni in un ingombro ridotto. Il motore è ideale per applicazioni di motion di precisione nella lavorazione di alimenti e bevande e nelle operazioni di confezionamento farmaceutico e medicale. Il grado di protezione IP69k dell'AKMA consente di fornire prestazioni elevate anche in ambienti umidi e difficili, supportando applicazioni critiche come il tracciamento e il posizionamento di sistemi di antenne a piedistallo.

La superficie in alluminio anodizzato offre una forte resistenza agli agenti chimici in un'ampia gamma di pH. Poiché il motore presenta una superficie più liscia e indurita, che è più resistente ai graffi e non si sfalda come quella di un motore verniciato, può essere utilizzato sopra la linea alimentare. L'albero in acciaio inossidabile dell'AKMA soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale, mentre la struttura arrotondata dell'alloggiamento "in un unico pezzo" elimina la necessità di una tenuta tra la flangia e l'alloggiamento, per evitare l'accumulo e l'ingresso di acqua. Il motore AKMA presenta anche un sistema per equalizzare la pressione tra l'interno e l'esterno del motore, aumentando l'OEE e la durata del motore stesso.

"Siamo entusiasti di offrire i servomotori AKMA agli ingegneri che cercano una scelta di motori a prezzi accessibili per gli ambienti sottoposti a lavaggio, dove non sono necessariamente richieste superfici in acciaio inossidabile", ha dichiarato Ross McMillan, Vice President of Engineering di Kollmorgen. "Ora è possibile bilanciare le prestazioni con il valore ed evitare di spendere troppo per una qualità di superficie che potrebbe non essere necessaria"

Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.kollmorgen.com/it-it/products/motors/servo/akma

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen, un marchio Regal Rexnord, vanta oltre 100 anni di esperienza in ambito motion, come dimostrano motori, azionamenti, attuatori lineari, soluzioni di controllo AGV (Automated Guided Vehicle) e piattaforme di controllo dell'automazione dalle prestazioni tra le più elevate e affidabili del settore. Forniamo soluzioni innovative che combinano prestazioni, affidabilità e facilità di utilizzo eccezionali, garantendo ai costruttori di macchine un indubbio vantaggio sul mercato.

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più semplice e una maggiore durata per aumentare la produttività della lavorazione e del confezionamento degli alimenti. Common practices such as shielding or bagging motors to prevent damage are extremely time-consuming. Direct washdown of equipment that is not properly designed to prevent water ingress can lead to premature failure. Irregular and rough surfaces can harbor pathogens that are difficult to remove. Eliminate all these issues by employing these best practices for the design of a more hygienic and productive machine.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging >

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…

Pulito e produttivo: migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento  >

Pulito e produttivo, migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento: scopri come le macchine per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti possono sopportare il washdown diretto senza il rischio di…

Dall'industria all'azienda agricola: Sfruttare la potenza della tecnologia dei servomotori di Kollmorgen >

Poiché l'automazione intelligente aumenta la produttività delle aziende agricole, è necessario avvalersi di motori potenti e precisi in grado di gestire un'ampia gamma di compiti gravosi, giorno dopo giorno. Ma anche la tecnologia più avanzata non…
AKMA Servo Motor Opuscolo

AKMA Servo Motor Opuscolo >

Durata, pulizia e versatilità per applicazioni washdown a media e alta gravosità.
Servomotori AKMA per il washdown

Prestazioni e affidabilità in ambienti difficili grazie ai motori AKMA con design leggero >

Scopri come i servomotori AKMA con design leggero di Kollmorgen assicurano durata, facilità di pulizia e prestazioni ottimali in applicazioni washdown a media ed elevata intensità.

È possibile integrare un motore di livello superiore in una linea per la produzione di alimenti e bevande già esistente? >

Ogni progettista desidera ottenere le massime prestazioni possibili per la sua macchina. Soprattutto nell'odierno settore alimentare e delle bevande, la sempre maggior richiesta di produttività e qualità elevate spinge gli OEM a progettare nuovi…