Una fase importante della produzione delle batterie agli ioni di litio per i veicoli elettrici è la saldatura a tenuta stagna del tappo superiore del terminale positivo al guscio della batteria. La saldatura laser è la tecnologia ideale per questo scopo, ma richiede un controllo preciso del motion, della velocità e dell'accelerazione per assicurare una saldatura di alta qualità e massimizzare la produttività. Scopri come Kollmorgen applica la tecnologia ad azionamento diretto per risolvere questa difficile sfida tecnica e contribuire a creare un mondo migliore.
Compila il form
per visualizzare il white paper
-O-
Login/Registrati
per accedere ai contenuti di Kollmorgen
La tecnologia ad azionamento diretto di Kollmorgen migliora la precisione e la produttività dei rivestimenti per batterie agli ioni di litio
La tecnologia di azionamento diretto migliora la qualità di produzione e la produttività delle batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici a batteria e in altri prodotti che stanno cambiando il mondo.
Scopri di piùLa tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie
Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità di produzione.
Scopri di piùProgetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.
Altre Risorse
![](/sites/default/files/2023-12/Accelerating%20the%20Development%20of%20Next-Generation%20Prostheses%20and%20Exoskeletons%20SS_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Veloce sviluppo di protesi ed esoscheletri di nuova generazione >
Humotech è stata fondata nel 2015 guidata da una semplice domanda: invece di costruire prototipi su prototipi, cosa accadrebbe se gli ingegneri potessero valutare la progettazione di protesi, ortesi, esoscheletri e altri concetti di macchine…![Direct Drive Helps Improve the Production Speed and Quality of Electric Vehicle Batteries Direct Drive Helps Improve the Production Speed and Quality of Electric Vehicle Batteries](/sites/default/files/2023-09/Direct%20Drive%20Helps%20Improve%20the%20Production%20Speed%20and%20Quality%20of%20Electric%20Vehicle%20Batteries_Teaser_600x325%20%281%29.jpg)
L'azionamento diretto aiuta a migliorare la velocità di produzione e la qualità delle batterie per veicoli elettrici >
La domanda di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in è in rapida crescita, grazie all'aumento della capacità produttiva, alla promozione su larga scala e al diffuso riconoscimento dell'urgente necessità di ridurre le emissioni di gas serra. Le…![](/sites/default/files/2023-10/Kollmorgen%E2%80%99s%20Direct%20Drive%20Technology%20Improves%20the%20Precision%20and%20Productivity%20of%20Lithium-Ion%20Battery%20Coaters_Teaser%20Image_600x325.jpg)
La tecnologia ad azionamento diretto di Kollmorgen migliora la precisione e la produttività dei rivestimenti per batterie agli ioni di litio >
La tecnologia di azionamento diretto migliora la qualità di produzione e la produttività delle batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici a batteria e in altri prodotti che stanno cambiando il mondo.![La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie](/sites/default/files/2023-08/Kollmorgen%20Direct%20Drive%20Technology_WP_%20Teaser%20Image_600x325_Option%201.jpg)
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie >
Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità…![Cos'è un sistema ad anello chiuso?](/sites/default/files/kol_3604_Always-On_May_Wk3_ServoLoop_BlogTeaser_600x200.jpg)
Cos'è un sistema ad anello chiuso? >
Parlando di servomotori e servosistemi si potrebbe incontrare il termine "sistema ad anello chiuso". Se ti stai chiedendo cosa significa e come funziona, sei capitato nel posto giusto. Analizziamo alcune delle domande più comuni.![Macchina MELD modello B8 Macchina MELD modello B8](/sites/default/files/MELD.png)
MELD rivoluziona la produzione additiva di metallo >
MELD Manufacturing ha compiuto passi avanti straordinari nella produzione additiva di materiali grazie alla tecnologia MELD, un processo a stato solido senza fusione utilizzato per produrre e riparare componenti. Nel corso del processo di sviluppo…![Webinar AKD Parte A Webinar AKD Parte A](/sites/default/files/kollmorgen-akd2g-scope-tool-teaser_0.jpg)
Sessioni di mentoring AKD: Come configurare il tuo AKD in modo ottimale & Motion avanzato con AKD >
Se hai un po' di esperienza nei servoazionamenti AKD, ma desideri acquisire maggiori competenze attraverso una configurazione guidata, questo webinar è per te. Impara le migliori pratiche attraverso tutti i passaggi fondamentali della configurazione,…![](/sites/default/files/kollmorgen-blog-selecting-servo-drives.jpg)
Come scegliere un servoazionamento >
La scelta di un servoazionamento dipende dal servomotore specifico utilizzato nell'applicazione. I requisiti di motion del meccanismo azionato determinano le esigenze in termini di tensione e corrente del servomotore, cioè le informazioni chiave…![](/sites/default/files/kollmorgen-AKD-family_0.png)