Salta al contenuto principale
blog | Fermati, rifletti e procedi in tutta sicurezza: la messa a punto del motion per carichi verticali |
|
2 minuti di lettura

Nella progettazione del motion per applicazioni quali carroponti e montacarichi, è necessario prestare particolare attenzione per garantire la sicurezza dell'operatore e l'efficienza operativa. Vediamo quali sono le migliori pratiche per affrontare le problematiche specifiche che si presentano.

Il problema: la gravità non accetta compromessi

Quando un carico in un servosistema immagazzina energia potenziale (per gravità o per effetto molla), uno o più servomotori devono sostenere il carico, parziale o totale, con la massima stabilità e affidabilità, anche quando il motore non è in movimento. Nel caso di molte applicazioni industriali, il peso e, di conseguenza, l'energia potenziale del carico possono variare notevolmente da un giorno all'altro o persino da un momento all'altro.

La decelerazione di questi carichi variabili fino all'arresto o la loro accelerazione dopo l'arresto amplifica notevolmente queste forze rispetto a un'applicazione orizzontale, dove il carico è sostenuto principalmente da elementi strutturali come travi, montanti e cuscinetti piuttosto che da un motore, ingranaggi, freni o altri componenti meccanici.

È assolutamente impensabile che il carico cada, con conseguente spreco di prodotto, interruzione dell'attività operativa o addirittura infortuni.

Inoltre, poiché i carichi inerziali e l'energia potenziale variano durante e tra i cicli di produzione, è necessario che il sistema mantenga un rendimento costante. Occorre un controllo sicuro dei freni, che consenta agli operatori d'intervenire sulla linea di produzione secondo le necessità, senza dover fermare le apparecchiature o cedere alla tentazione di eludere funzioni di sicurezza come cancelli e gabbie. Ed è necessario testare regolarmente le capacità di frenata in sicurezza, riducendo al minimo le interruzioni.

Soddisfare tutte queste esigenze è ancora più difficile a causa della natura intrinseca della gravità. La gravità non si preoccupa della sicurezza. Pertanto, sta a te fare della sicurezza la tua priorità assoluta, senza compromessi.

Messa a punto corretta dell'asse al primo utilizzo

Nella messa a punto e nell'impostazione dei parametri dei freni, come la banda morta e i tempi di frenatura, è facile formulare ipotesi che non trovano riscontro nelle condizioni reali. Queste ipotesi errate portano a un processo di messa a punto e collaudo eccessivamente iterativo, che può rallentare il ciclo di sviluppo e potenzialmente portare a problemi di sicurezza.

Ad esempio, sarebbe sbagliato supporre che il tempo di ritardo ideale del freno possa essere pari a zero. Questo è impossibile perché l'azionamento del freno comporta sempre un tempo di ritardo e di reazione. Quando un servosistema passa dallo spostamento di un carico al suo mantenimento in una posizione fissa, si verifica un "dithering" infinito, in quanto il dispositivo di retroazione segnala la posizione dell'asse e il servoazionamento risponde con comandi di tensione e corrente destinati a portarlo nella posizione di arrivo. Ciò avviene continuamente e in modo molto rapido. Tuttavia, un servosistema è per natura un sistema dinamico, che effettua costantemente piccole correzioni senza mai raggiungere la stasi completa.

A un certo punto, occorrerà interrompere questo "dithering" e mantenere il carico fermo mentre la macchina completa il processo successivo. Ora, il servosistema deve togliere potenza all'asse e utilizzare un freno di stazionamento per interrompere il movimento e mantenere il carico verticale perfettamente stabile. Al momento di spostare nuovamente il carico, accade il contrario: il sistema deve togliere il freno e applicare la coppia immediatamente per far accelerare il carico senza oscillazioni (e, naturalmente, senza farlo cadere).

Né i comandi di controllo né l'applicazione del freno sono istantanei. Quando si tratta di progettazione di applicazioni a carico verticale è fondamentale tenere conto dei ritardi, per quanto minimi, nei sistemi di controllo e di frenatura. Durante la messa a punto iniziale dell'azionamento, la sfida più grande è spesso rappresentata dal fatto che i progettisti non sono in grado di prevedere i diversi tipi di carichi che il sistema dovrà trasportare.

Non potendo conoscere la fisica legata alla gestione di una gamma completa di carichi più o meno pesanti, gli ingegneri faticano a mettere a punto l'azionamento in modo che possa frenare e accelerare i carichi senza ritardi significativi o movimenti bruschi. Inoltre, è possibile che l'asse debba bloccarsi e rimanere saldamente in posizione per un intero turno di lavoro o per un fine settimana, quindi la metodologia di controllo deve essere assolutamente affidabile.

A fronte di queste sfide, gli ingegneri devono eseguire la calibrazione sul carico massimo corretto, tenendo conto anche dei carichi più leggeri. Per ottenere il risultato giusto al primo tentativo, riducendo al minimo i rischi, nonché collaudi e rilavorazioni eccessive, è fondamentale tenere conto dei valori corretti di banda morta e tempi frenatura. I tecnici Kollmorgen hanno una notevole esperienza nella messa a punto di carichi verticali e possono aiutare ad applicare metodi che si sono dimostrati efficaci in una serie di applicazioni verticali.

Un funzionamento sempre affidabile

Per garantire un funzionamento continuo e affidabile, è necessario scegliere un sistema di motion affidabile. Ciò significa considerare sia le caratteristiche del sistema che i suoi componenti.

Ad esempio, la funzionalità Safe Brake Control incorporata nei servoazionamenti di nuova generazione AKD2G di Kollmorgen consente al sistema di motion di spostare un asse in posizione, di togliere potenza al servomotore, utilizzando il freno in modo coordinato, e di mantenere il carico saldamente in posizione senza dover spegnere l'apparecchiatura. Si tratta di un enorme guadagno in termini di produttività, ad esempio quando un operatore deve aprire in sicurezza un cancello e prelevare qualcosa dalla linea di produzione. L'asse può quindi essere riavviato con la stessa rapidità e fluidità con cui era stato fermato e la produzione può continuare praticamente senza interruzioni.

Il Safe Brake Control di Kollmorgen include anche un segnale di sicurezza server che può essere utilizzato per impiegare due freni per un singolo motore. In questo modo si ottiene la ridondanza necessaria per garantire una frenatura affidabile in qualsiasi circostanza, in conformità con le esigenze dei clienti e con le linee guida e i requisiti normativi di settore.

La funzionalità Safe Brake Test consente di testare i freni motore applicando la coppia dal motore con il freno inserito, monitorando il sistema per garantire che non si verifichi alcun movimento. Dato che questa opzione di test è incorporata nel servoazionamento AKD2G, gli operatori possono testare il sistema di frenatura negli orari più convenienti, con un'interruzione minima. Le funzionalità di sicurezza operativa disponibili sull'azionamento eliminano inoltre la necessità di soluzioni esterne che dipendano da un'integrazione complessa e potenzialmente soggetta a errori tra il controller, il PLC sicuro e l'azionamento.

Oltre all'azionamento, l'intero sistema di motion è importante per un funzionamento affidabile. Ad esempio, i cavi sono spesso scelti come fossero elementi secondari. Ma cavi di scarsa qualità sulla comunicazione bus possono essere soggetti a un'interferenza elettromagnetica che causa problemi di retroazione ed errori di posizione. I cavi di alimentazione del freno non scelti con il giusto diametro relativo possono causare il ritorno spontaneo del freno in posizione chiusa, con conseguenti imprevisti a livello operativo e di funzionamento del freno.

Per la gestione dei carichi verticali è indispensabile la massima affidabilità. Un partner di motion in grado di fornire componenti affidabili progettati per funzionare insieme, di semplificare l'integrazione e di fornire tool avanzati per la programmazione e la messa a punto del motion può aiutarvi a ottenere un successo garantito.

Richiedi l'assistenza di cui hai bisogno, alle tue condizioni

Siamo al tuo fianco. Se acquisti prodotti da fornitori diversi piuttosto che da un vero e proprio partner di motion, non avrai alcun supporto per l'assemblaggio dei prodotti e per il loro funzionamento. Se non dovessero funzionare, sarai il solo a doverne rispondere. Collaborare con esperti di motion rappresenta una strategia migliore e certamente più sicura.

Kollmorgen vanta oltre 100 anni di esperienza in ambito motion, come dimostrano motori, azionamenti, tool di programmazione e soluzioni di automazione al top nel settore. I nostri tecnici hanno un'esperienza senza eguali nell'aiutare i progettisti di macchine e robotica a raggiungere i loro obiettivi, praticamente in tutti i settori che si basano sul motion.

Conta sulle nostre opzioni di supporto self-service, come i nostri tool di progettazione online, le opportunità di e-learning, la knowledge base e la community di esperti del Kollmorgen Developer Network. E quando hai bisogno di un supporto personalizzato, puoi contattarci in qualsiasi momento tramite il form online o con una telefonata per parlare con i tecnici che conoscono alla perfezione i nostri prodotti e le loro applicazioni nel tuo settore.

Il tuo successo, alle tue condizioni.

Consulta un esperto

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Servomotori serie AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Veloce sviluppo di protesi ed esoscheletri di nuova generazione >

Humotech è stata fondata nel 2015 guidata da una semplice domanda: invece di costruire prototipi su prototipi, cosa accadrebbe se gli ingegneri potessero valutare la progettazione di protesi, ortesi, esoscheletri e altri concetti di macchine…

Kollmorgen e Stereotaxis migliorano la precisione e la sicurezza dei robot chirurgici >

L'esperienza e i prodotti avanzati per il motion di Kollmorgen contribuiscono a salvare e migliorare vite. Scopri come il nuovo robot chirurgico Genesis incorpora servomotori AKM ad alta densità di coppia con encoder specializzati e integrati per…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui  >

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
Satellite di terra

Scheda tecnica di AKD2G 24A >

Il nuovo servoazionamento AKD2G 24A di Kollmorgen offre una capacità di corrente continua tre volte superiore e una ricca serie di funzioni per una semplice integrazione in applicazioni complesse.

Dall'industria all'azienda agricola: Sfruttare la potenza della tecnologia dei servomotori di Kollmorgen >

Poiché l'automazione intelligente aumenta la produttività delle aziende agricole, è necessario avvalersi di motori potenti e precisi in grado di gestire un'ampia gamma di compiti gravosi, giorno dopo giorno. Ma anche la tecnologia più avanzata non…
Bracci robotici per la chirurgia in sala operatoria.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione >

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.
La tecnologia servo a bassa temperatura di Kollmorgen semplifica le procedure di pulizia degli eliostati per l'energia solare

La tecnologia servo a bassa temperatura di Kollmorgen semplifica le procedure di pulizia degli eliostati per l'energia solare >

Lo sviluppo dell'energia solare termica e fotovoltaica, oltre alla crescente capacità della Cina di produrla, ha generato molte nuove opportunità per la produzione di energia sostenibile sui mercati internazionali. Allo stesso tempo, la richiesta di…
White paper di Kollmorgen: Monitoraggio e controllo dei freni attraverso la tecnologia di sicurezza funzionale sull'azionamento

Monitoraggio e controllo dei freni attraverso la tecnologia di sicurezza funzionale sull'azionamento >

Come garantire la sicurezza dei carichi verticali in conformità con ISO 13849-1? Le funzioni di sicurezza sull'azionamento offrono una soluzione per semplificare il controllo dei freni, senza dover scendere a compromessi.