Salta al contenuto principale

Monitoraggio e controllo dei freni attraverso la tecnologia di sicurezza funzionale sull'azionamento

Quando uno o più assi di una macchina portano un carico verticale, la sicurezza di operatori e prodotti, nonché della macchina stessa, dipendono dall'affidabilità dei freni. Questo è vero in particolare quando il personale lavora in prossimità di apparecchiature altamente automatizzate. Siccome la gravità non accetta compromessi, non devi accettarne neanche tu! Occorre trovare un modo scarsamente invasivo per monitorare e testare la funzionalità dei freni con regolarità.

Secondo la norma di sicurezza ISO 13849-1, tuttavia, la funzione di test non può essere integrata nei controlli standard della macchina. Quindi quali sono le opzioni possibili? Come ottimizzare il sistema per ottenere il necessario livello di sicurezza? E come farlo nel modo più semplice ed economico possibile? Leggi questo nuovo white paper per comprendere il funzionamento e i vantaggi della funzionalità di sicurezza sull'azionamento, come offerto dalla serie di servoazionamenti AKD2G.

 

Compila il form

per visualizzare il white paper

-O-

Login/Registrati

per accedere ai contenuti di Kollmorgen

Politica sulla privacy - Inviandoci i tuoi dati personali accetti che vengano gestiti e archiviati elettronicamente. Se non desideri più ricevere la newsletter, potrai annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

CAPTCHA
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.

2G Motion System: Best by Design

l principio per eccellenza vuole che la combinazione dei migliori componenti per ogni singola funzione del sistema garantisca alla macchina di fornire le massime prestazioni. In alternativa, molti fornitori di sistemi integrati propongono una selezione preconfezionata di componenti che possono essere a discapito delle massime prestazioni.

Scopri di più

2G Motion System: Migliorare le prestazioni della macchina senza riprogettarla

Di fronte alla necessità di fornire prestazioni migliori, ogni responsabile di prodotto deve chiedersi: Riusciamo a modificare la progettazione esistente con minimi cambiamenti che generino un sistema notevolmente migliore? Oppure, sarà necessario studiare una progettazione completamente nuova per mantenere una posizione competitiva?

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Satellite di terra

Scheda tecnica di AKD2G 24A >

Il nuovo servoazionamento AKD2G 24A di Kollmorgen offre una capacità di corrente continua tre volte superiore e una ricca serie di funzioni per una semplice integrazione in applicazioni complesse.

5 motivi fondamentali per prendere in considerazione un aggiornamento a servoazionamenti AKD2G >

I progressi nella tecnologia dei processori per servoazionamenti continuano a incrementare le funzionalità e le capacità offerte. La scelta di un nuovo azionamento o sistema di controllo rispetto a uno esistente dipende in ultima analisi dai…
Cos'è un sistema ad anello chiuso?

Cos'è un sistema ad anello chiuso? >

Parlando di servomotori e servosistemi si potrebbe incontrare il termine "sistema ad anello chiuso". Se ti stai chiedendo cosa significa e come funziona, sei capitato nel posto giusto. Analizziamo alcune delle domande più comuni.
Sessioni di mentoring AKD2G

Sessioni di mentoring AKD2G: Guida alla configurazione rapida AKD2G e Configurazione avanzata per AKD2G a due assi >

AKD2G è un azionamento semplice da usare, ma completo. Il segreto per padroneggiarlo è imparare a usare il software Workbench.

Implementazione delle nuove funzionalità del servoazionamento AKD2G >

Il software Workbench utilizzato per la messa in servizio e l'ottimizzazione dei nostri servoazionamenti AKD2G di nuova generazione viene aggiornato regolarmente con nuove funzionalità. Ti piacerebbe conoscere le novità e in che modo potrebbero…
10 funzioni SafeMotion™ da tenere in considerazione per la tua applicazione

10 funzioni SafeMotion™ da tenere in considerazione per la tua applicazione >

Le ultime parole famose: “Non fermare la macchina, devo solo…” Per la protezione degli addetti, i fabbricanti facevano affidamento sulle barriere fisiche e sull'arresto totale della macchina. Ma oggi, a causa di quote di produzione elevate e margini…

Come scegliere un servoazionamento >

La scelta di un servoazionamento dipende dal servomotore specifico utilizzato nell'applicazione. I requisiti di motion del meccanismo azionato determinano le esigenze in termini di tensione e corrente del servomotore, cioè le informazioni chiave…

Come funziona un servoazionamento? >

Un servoazionamento è un dispositivo elettronico all'interno di un sistema ad anello chiuso che produce corrente e tensione per la rotazione di un servomotore. Il sistema ad anello chiuso comprende il servoazionamento, il servomotore e un dispositivo…