Pour choisir un servomoteur dont la conception et la taille sont adaptés à une machine, il faut d’abord comprendre ce qui compose un tel système. Qu’il s’agisse d’un servomoteur ou d’un servovariateur, l’objectif est de contrôler un mouvement particulier en boucle fermée. Le système inclut un capteur d'asservissement qui assure un échange constant d’informations entre le moteur et le variateur pour gérer avec précision la position, la vitesse et le couple du mécanisme.
Remplissez ce court formulaire
pour consulter ce livre blanc
- OU -
Connectez-vous/Enregistrez-vous
pour accéder aux contenus de Kollmorgen
La différence entre les valeurs nominales continues et le maintien de charges continues
Pour dimensionner correctement les servomoteurs à courant alternatif, il est important d'éviter les problèmes de communication. Apprenez la terminologie essentielle du dimensionnement qui permet un fonctionnement sûr et fiable.
En savoir plusRobots chirurgicaux avancés : concevoir des mouvements compacts et puissants pour la nouvelle génération
Découvrez les critères clés pour concevoir des articulations de bras compactes sur le plan axial, qui minimisent l'espace, maximisent le couple et offrent des performances de précision dans les robots chirurgicaux.
En savoir plusUne ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.
Ressources associées
![](/sites/default/files/2024-03/Taking%20Laser%20Cutting%20Performance%20to%20the%20Next%20Level_Success%20Story_Image%201_Web%20Image_600x400.jpg)
Améliorer la précision tout en réduisant la taille, le poids et le coût pour de meilleures performances de découpe laser >
Cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années qu’un important fabricant de machines de découpe laser de pointe s’est associé à Kollmorgen pour résoudre ses défis de mouvement afin de répondre aux exigences d’un marché en constante évolution.…![](/sites/default/files/2024-03/Adjusting-Standard-Motion-Profiles-to-Optimize-Operating-Speed-%26-Timing-Webinar_Image-1_Option-B_Teaser-Image_600x325.jpg)
Ajustement des profils de mouvement standard pour optimiser la vitesse et le temps de fonctionnement >
Ajustement des profils de mouvement standard pour optimiser la vitesse et le temps de fonctionnement : découvrez-en plus sur les modifications de profils facilement réalisables qui préserveront le mouvement ainsi que le temps de déplacement et…![](/sites/default/files/2023-12/Accelerating%20the%20Development%20of%20Next-Generation%20Prostheses%20and%20Exoskeletons%20SS_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Accélérer le développement des prothèses et des exosquelettes de nouvelle génération >
La naissance d'Humotech en 2015 découle d'une simple idée : et si, plutôt que de concevoir une multitude de prototypes, les ingénieurs pouvaient évaluer les prothèses, les orthèses, les exosquelettes et d'autres technologies d'assistance physique…![](/sites/default/files/2023-10/Kollmorgen%20and%20Stereotaxis%20Advance%20the%20Precision%20and%20Safety%20of%20Surgical%20Robots%20SS_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Kollmorgen et Stereotaxis font progresser la précision et la sécurité des robots chirurgicaux >
Les produits de mouvement avancés et l'expertise de Kollmorgen contribuent à sauver et à améliorer des vies. Découvrez comment le nouveau robot chirurgical Genesis incorpore des servomoteurs AKM à haute densité de couple avec des codeurs spécialisés…![The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads](/sites/default/files/2023-09/The%20Difference%20Between%20Continuous%20Ratings%20and%20Holding%20Continuous%20Loads%20WP_Teaser%20Image_600x325.jpg)
La différence entre les valeurs nominales continues et le maintien de charges continues >
Pour dimensionner correctement les servomoteurs à courant alternatif, il est important d'éviter les problèmes de communication. Apprenez la terminologie essentielle du dimensionnement qui permet un fonctionnement sûr et fiable.![](/sites/default/files/2023-07/From%20the%20Factory%20to%20the%20Farm_Blog_%20Teaser%20Image%20_600x325.jpg)
De l'usine à la ferme : quand la technologie des servomoteurs de Kollmorgen dévoile sa puissance >
Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie…![Bras robotiques chirurgicaux en salle d'opération. Bras robotiques chirurgicaux en salle d'opération.](/sites/default/files/2023-05/kollmorgen_surgical_robotics_wp_t.jpg)
Robots chirurgicaux avancés : concevoir des mouvements compacts et puissants pour la nouvelle génération >
Découvrez les critères clés pour concevoir des articulations de bras compactes sur le plan axial, qui minimisent l'espace, maximisent le couple et offrent des performances de précision dans les robots chirurgicaux.![La technologie de servovariateur basse température de Kollmorgen simplifie le nettoyage des héliostats destinés à la production d'énergie solaire La technologie de servovariateur basse température de Kollmorgen simplifie le nettoyage des héliostats destinés à la production d'énergie solaire](/sites/default/files/kollmorgen-case-study-heliostats.jpg)
La technologie de servovariateur basse température de Kollmorgen simplifie le nettoyage des héliostats destinés à la production d'énergie solaire >
Le développement des énergies solaires photovoltaïques et thermiques, ainsi que la capacité rapidement croissante de la capacité de la Chine à fabriquer ces systèmes, a ouvert de nombreuses opportunités de production d'énergie durable sur les marchés…![La solution Kollmorgen propulse la machine de moulage par soufflage PET au rang de premier producteur mondial La solution Kollmorgen propulse la machine de moulage par soufflage PET au rang de premier producteur mondial](/sites/default/files/pet%20kollmorgen%20bottle%20blow%20molding_t.jpg)