La qualité de l'image imprimée dépend directement de la qualité du mouvement. Un meilleur mouvement peut également être synonyme d'une augmentation de la productivité et de la fiabilité, d'une réduction du gaspillage ainsi que d'une simplification des changements et de la maintenance de la presse à imprimer.
Les solutions de mouvement Kollmorgen contribuent à optimiser la qualité de l'impression et des processus associés comme le pelliculage, la découpe, la refente, le pliage, le gaufrage, etc. De la commande de tension précise requise pour le déroulement et l'enroulement de matériaux délicats à la mise en œuvre de processus d'impression et de conversion complexes, les solutions Kollmorgen font toute la différence en termes de vitesse, de qualité et d'innovation. Une différence qui renforce la rentabilité de l'entreprise.
![](/sites/default/files/flexography_thumb_1.jpg)
Flexographie >
Une tension de bande et une vitesse parfaites, une synchronisation idéale des cylindres et porte-plaques et une programmation impeccable du mouvement sont les éléments clés d'un travail d'impression de très haute qualité.![](/sites/default/files/labeling_thumb_1.jpg)
Étiquetage >
La création et l'application plus rapides d'étiquettes irréprochables passent nécessairement par un positionnement et un couple précis. Une automatisation avancée permet aux étiqueteuses de faire plus.Les moteurs à entraînement direct améliorent les performances des presses flexographiques
Selon des études récentes de Kollmorgen, leader mondial dans la fabrication de solutions de moteurs électriques et de mouvement, il est possible de synchroniser les composants du processus d'impression flexographique sans faire appel à une transmission mécanique et ce, en utilisant une technologie de commande en boucle fermée. Cette synchronisation est essentielle pour gérer la tension de la bande tout au long du processus et assurer en même temps une longueur de répétition constante.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.
Ressources associées
![Printing Machine](/sites/default/files/kol_3302_teaser.jpg)