Pular para o conteúdo principal
blog | Quais São os Cinco Principais Componentes de um Servomotor sem Escovas |
|
Leitura de 2 minutos

Os servomotores são usados em vários mercados para rodar máquinas, instrumentos, robôs e outras aplicações de automação de fábrica. Este blog aborda os cinco principais elementos de um servomotor DC sem escovas convencional: o rotor, o estator, os rolamentos, o feedback e a carcaça.

O Rotor

O elemento móvel do servomotor, o rotor, consiste em um eixo com segmentos de ímã que são conectados ao eixo ou incorporados em um comprimento da pilha de laminações encaixada no eixo. Os ímãs são organizados em pares de polos e orientados em um padrão alternado norte e sul. A rotação é criada quando o fluxo magnético gerado pelos ímãs reage com os campos eletromagnéticos gerados pelo estator.

O Estator

O estator, o elemento estacionário do servomotor, consiste em um comprimento da pilha de laminações com ranhuras preenchidas com fio de cobre enrolado em um padrão específico. Esse padrão complementa o arranjo de ímãs no rotor. Esses enrolamentos determinam as características elétricas do motor e incluem um sistema de isolamento para proteger os fios de curtos entre eles ou com as laminações do estator. O sistema de isolamento determina também a temperatura máxima de enrolamento permitida conforme os fios de cobre aquecem quando a corrente é aplicada.

Os Rolamentos

O rotor é encaixado no estator, que inclui uma lacuna de ar muito pequena entre o diâmetro externo dos ímãs do rotor e o diâmetro interno das laminações do motor. O rotor gira livremente centralizado no estator por um sistema de rolamentos de esfera. Os rolamentos encaixados em ambas as extremidades do eixo do motor são qualificados para lidar com as cargas radiais e axiais esperados e com o calor do rotor.

O Feedback ou Realimentação

Um requisito crítico para um sistema servo é o dispositivo de feedback. O feedback do motor é normalmente um encoder ou resolver montado na extremidade traseira do motor (oposto à extremidade do eixo de saída). O dispositivo de feedback interage com o servodrive para fornecer dados que indicam a posição e a velocidade.

A Carcaça – Reunindo Tudo

A carcaça do motor integra o rotor, o estator, o sistema de rolamentos e os componentes do feedback em um pacote que é facilmente instalado em uma máquina. Tampas frontal e traseira, coberturas dos rolamentos, assimiladas na parte da frente e de trás suportam a carcaça diretamente no estator. As carcaças podem ser feitas de diversos materiais como alumínio, ferro fundido ou aço inoxidável, e contêm pontos de saída para os fios de energia e de feedback ou conectores. Carcaças de aço inoxidável são usadas em aplicações que requerem condições de higiene rigorosa e de alta pressão, onde o motor precisa ser lavado. As vedações, que também são parte do sistema da carcaça, fornecem vários níveis de proteção contra a ingestão de água.

Conclusão

Os projetistas de motores precisam integrar esses cinco elementos principais para produzir um servomotor que seja eficiente, compacto e confiável. Cada elemento deve dar suporte ao desempenho geral do motor em uma carcaça otimizada que apresente uma solução de servomotor de alto desempenho.

Consulte um especialista

Servomotores AKMA

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Descubra Mais

Servomotor série AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação >

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação: saiba mais sobre como ajustes simples de perfil que preservam o movimento, o tempo de movimentação e fornecem perfis muito interessantes.​​​​
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…

Folheto Sistema de Motion 2G >

O sistema de Motion 2G da Kollmorgen oferece aos engenheiros o melhor dos dois mundos: um servomotor e um sistema de acionamento projetados para trabalhar juntos para oferecer máxima compatibilidade, facilidade de configuração e maior desempenho;…

Acelerando o desenvolvimento da próxima geração de próteses e exoesqueletos >

A Humotech foi fundada em 2015 a partir de uma simples pergunta: em vez de construir protótipo após protótipo, e se os engenheiros pudessem avaliar o design de próteses, órteses, exoesqueletos e outros conceitos de máquinas vestíveis, programando um…

Kollmorgen e Stereotaxis promovem a precisão e a segurança de robôs cirúrgicos >

Os produtos de Motion avançados e a experiência da Kollmorgen estão ajudando a salvar e melhorar vidas. Saiba como o novo robô cirúrgico incorpora servomotores AKM de alto torque com encoders integrados e especializados para revolucionar os…

Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen >

Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…
Braços robóticos cirúrgicos em sala de cirurgia.

Robôs cirúrgicos avançados: projetando movimento eficiente e compacto para a próxima geração >

Conheça os principais critérios para se projetar juntas de braços compactas axialmente que diminuem o espaço, aumentam o torque e entregam desempenho preciso em robôs cirúrgicos.
A tecnologia de servos de baixa temperatura da Kollmorgen simplifica a limpeza de helióstatos de energia solar

A tecnologia de servos de baixa temperatura da Kollmorgen simplifica a limpeza de helióstatos de energia solar >

O desenvolvimento dessas tecnologias, juntamente à rápida expansão da China em sua capacidade de produção, abriu diversas novas possibilidades para a produção de energia sustentável nos mercados internacionais. Ao mesmo tempo, a demanda pela produção…