A qualidade da imagem impressa é uma função direta da qualidade do movimento. Um movimento melhor também significa uma impressora que oferece rendimento superior, maior confiabilidade, menos desperdício e simplicidade em trocas e manutenção.
As soluções de movimento da Kollmorgen desempenham funções na impressão de alta qualidade e em processos relacionados, como laminação, corte por molde, fendimento, dobramento, gravação em alto relevo e muito mais. Do controle de tensão preciso necessário para desenrolar e reenrolar materiais delicados, à aplicação de processos complexos de impressão e conversão. As soluções da Kollmorgen fazem a diferença em termos de velocidade, qualidade e inovações. É essa diferença que faz uma empresa mais rentável.
![Flexografia Flexografia](/sites/default/files/flexography_thumb_1.jpg)
Flexografia >
As chaves para um trabalho de impressão perfeito são excelentes velocidade e tensão da bobina, sincronização excepcional de cilindros de placa e rolos de anilox, além de uma notável programação de movimentos.![Rótulos Rótulos](/sites/default/files/labeling_thumb_1.jpg)
Rótulos >
O posicionamento e o torque precisos são a chave para a criação e aplicação mais rápida de rótulos perfeitos. A automação avançada permite que as máquinas de rotulagem façam mais.Motores direct-drive melhoram o desempenho de impressão em flexografia
Trabalhos recentes realizados pela Kollmorgen, uma líder mundial na fabricação de motores e soluções em motion, mostraram que é possível sincronizar componentes no processo de impressão em flexografia sem a transmissão mecânica com a tecnologia de controle de malha fechada. Essa sincronização é a chave para gerenciar a tensão da base durante todo o processo ao mesmo tempo que garante um comprimento de repetição estável.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.
Recursos Relacionados
![Printing Machine](/sites/default/files/kol_3302_teaser.jpg)