É difícil atender as pressões de custo e cotas de produção. Os produtos também precisam ser diferentes e melhores para se destacarem em um mercado super concorrido. A concorrência pela inovação, atratividade e qualidade no ponto de vendas reflete-se em uma competição intensa por máquinas que possam aplicar processos mais sofisticados, com rendimento superior, menos desperdício e tempo de inatividade mínimo.
Os processos de corte, dobramento e formação devem ser precisos. Os tempos de troca devem ser rápidos e flexíveis. Os erros precisam ser minimizados e quando ocorrerem precisam ser corrigidos o mais rápido possível com o mínimo de desperdício. As máquinas devem precisar de pouca manutenção e devem poder ser atualizadas para acomodar novos produtos e objetivos de produção mais altos. As soluções de movimento e a excelência da Kollmorgen fazem a diferença.
![Rótulos Rótulos](/sites/default/files/labeling_thumb_1.jpg)
Rótulos >
O posicionamento e o torque precisos são a chave para a criação e aplicação mais rápida de rótulos perfeitos. A automação avançada permite que as máquinas de rotulagem façam mais.![Formação, preenchimento e vedação Formação, preenchimento e vedação](/sites/default/files/kollmorgen-form-fill-seal_t_1.jpg)
Formação, preenchimento e vedação >
A precisão das porções, a confiabilidade da vedação, a consistência e a qualidade dos produtos dependem de um controle de motion preciso em altas velocidades de produção.![Encartonadoras Encartonadoras](/sites/default/files/cartoners_thumb_1.jpg)
Encartonadoras >
Seja um formato de produto leve, seja caixa de transporte pesado, é necessário que o torque e a velocidade estejam ajustados precisamente para moldar e empacotar caixas perfeitas.![](/sites/default/files/Kol_DieCutting5_8.jpg)
Corte por molde >
O processamento de bobinas de material cujo tamanho, peso e força variam drasticamente exige controle infalível sobre um amplo intervalo de torque e velocidade.![Kollmorgen, Embalagens flexíveis Kollmorgen, Embalagens flexíveis](/sites/default/files/kollmorgen_flexible_packaging_t.jpg)
Embalagens flexíveis >
Do registro de alta velocidade até os motores e drives avançados, nossas soluções completas de sistema criam motion perfeito em qualquer processo de máquina para aumentar a velocidade, precisão e produtividade.Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.