Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma a aumentar a produtividade do processamento e embalagem de alimentos.
Preencha este breve formulário
para ver este Informe Técnico
OU...
Faça login/cadastre-se
para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen
A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas
Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes
de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco
movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria de
servomotores. Em seguida, essas informações são utilizadas no cálculo de força/torque
RMS efetivo do eixo para o dimensionamento adequado do motor.
Learn MoreServomotores AKMA
O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Learn MoreEngenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.
Recursos Relacionados
![The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads](/sites/default/files/2023-09/The%20Difference%20Between%20Continuous%20Ratings%20and%20Holding%20Continuous%20Loads%20WP_Teaser%20Image_600x325.jpg)
A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >
Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…![](/sites/default/files/2024-01/Clean%20and%20Productive%20%E2%80%94%20Improving%20Food%20Safety%20and%20Packaging%20Machine%20Reliability_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem >
Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem: saiba como as máquinas de processamento e embalagem de alimentos podem suportar a lavagem direta sem o risco de danificar os sistemas de movimento.…![](/sites/default/files/2023-07/From%20the%20Factory%20to%20the%20Farm_Blog_%20Teaser%20Image%20_600x325.jpg)
Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen >
Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…![](/sites/default/files/2023-05/AKMA_Webinar_Teaser_600x325.jpg)
A Kollmorgen apresenta o servomotor AKMA para atender às demandas de aplicações de higienizações de média a pesada >
A Kollmorgen aumenta a sua conceituada carteira de servomotores AKMTM com um novo servomotor de elevado desempenho que proporciona durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade.![AKMA Servomotores Brochure AKMA Servomotores Brochure](/sites/default/files/2023-04/kollmorgen%20AKMA%20brochure%20cover.png)
AKMA Servomotores Brochure >
Servomotores AKMA: Durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade para aplicações de washdown de médio a pesado.![Servomotor AKMA no washdown Servomotor AKMA no washdown](/sites/default/files/2023-04/AKMA_Webinar_Teaser_600x325.jpg)
Possibilite o desempenho e a confiabilidade em ambientes desafiadores com motores leves AKMA >
Aprenda como os leves servomotores AKMA da Kollmorgen oferecem durabilidade, facilidade de limpeza e bom desempenho em aplicações de washdown médio e pesado.![](/sites/default/files/MotorIntegrationBlogTeaserImage_600x200.jpg)
Você tem como integrar um motor mais avançado à sua linha atual de produção de alimentos e bebidas? >
Todo projetista de máquina deseja oferecer o melhor desempenho possível. Especialmente na indústria de alimentos e bebidas de hoje, a pressão por rendimento e qualidade ideais significa que cada OEM (fabricante do equipamento original) está se…![História de sucesso da Sleeger História de sucesso da Sleeger](/sites/default/files/kol-3586-AKMH_Sleegers_Technique_Success_Story-card-600x200.jpg)
Processadora de alimentos atende a requisitos sanitários >
Uma empresa especializada na criação de máquinas de corte, posicionamento e embalagem encontrou na Kollmorgen um design de motor inovador. Veja como o motor AKMH atendeu aos requisitos sanitários mais estritos e se integrou a um drive de terceiros.![Sob o microscópio: o que procurar no design higiênico de máquinas Sob o microscópio: o que procurar no design higiênico de máquinas](/sites/default/files/kol_2968_F%2BB_Webinar_Image_600x325.jpg)