Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Accelerating the Development of Next-Generation Prostheses and Exoskeletons

Bei der Gründung von Humotech im Jahr 2015 stand folgende Überlegung im Mittelpunkt: Es ist bekannt, dass es ineffizient ist, einen Prototyp nach dem anderen herzustellen. Gibt es also eine Möglichkeit, Prothesen, Orthesen, Exoskelette und andere tragbare Geräte bereits in der Designphase zu evaluieren, indem ein programmierter Roboter ihre Funktion nachahmt, während ein Mensch sie ausprobiert?

Aufgabe

Die Testplattform Humotech Caplex™ ist ein modulares System, das in den USA, Kanada und Europa in ein- und mehrachsigen Anwendungen eingesetzt wird. Es bietet Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Körperformen Zugang zu tragbaren Robotern mit optimierter biomechanischer Bewegungsfähigkeit. Angesichts des breiten Anwendungsspektrums ist eine leistungsstarke und vielseitige Antriebslösung unerlässlich.

Caplex-Systeme sind in der Lage, mehrere Bowdenzüge präzise zu aktivieren, um als Reaktion auf unvorhersehbare menschliche Bewegungen eine Stabilisierung in mehreren Freiheitsgraden zu gewährleisten. Bis zu fünf Servomotoren steuern die Aktuatoren, wobei einzelne Einheiten miteinander verkettet werden können, um alle für die Anwendung erforderlichen Achsen zu bedienen. Zu beachten sind die hohen Krafteinwirkungen sowie der Bedarf an schnellen Geschwindigkeitsimpulsen und eine Reaktion der Servoregelkreise in Millisekunden. Servomotoren und Antriebe müssen Höchstleistungen erbringen.

Die ersten Caplex-Systeme verwendeten Motoren eines Konkurrenten von Kollmorgen, doch Humotech strebte nach höherer Leistung, weniger Lärm und elektrischem Rauschen sowie einer reaktionsschnelleren Steuerung

„Benutzer des CaplexSystems benötigen eine Kraft von mindestens 100 Nm, die hochpräzise und schnell angewendet wird. Die Ansprechzeiten für Drehmoment und Geschwindigkeit dürfen nur Millisekunden betragen, da Prothesen und Exoskelette menschliche Bewegungen nachahmen sollen. Mit den AKM- und AKDProdukten hat Kollmorgen es uns ermöglicht, die Erwartungen an unsere Aktuator-Einheiten zu übertreffen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit.“
—Josh Caputo, Präsident und CEO bei Humotech

Lösung

Mit Hilfe eines Kollmorgen-Lösungspartners wählte Humotech AKDServoantriebe und AKM-Servomotoren für die Integration in seine fahrbaren Caplex-Ständereinheiten aus. Die Kommunikation innerhalb der Caplex-Systeme und zwischen verketteten Einheiten mit zehn oder mehr Bewegungsachsen erfolgt über den leistungsfähigen Feldbus EtherCAT.

Das Drehmoment, die Geschwindigkeit und die Vielseitigkeit der Servoantriebe von Kollmorgen ermöglichen eine einfache Anpassung der modularen Caplex-Systeme an die Projektanforderungen mit minimalen technischen Änderungen. Zu den Anwendungsbereichen zählen Gesundheit, Rehabilitation, Verteidigung, Sport, Wellness, Senioren und viele mehr.

Image 1

Ergebnisse

Die beeindruckende Leistung des Servomotors übertraf alle Erwartungen. Die AKM-Servomotoren bieten bis zu 2.420 U/min und ein Drehmoment von 125 Nm, wodurch die Züge eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 4,3 m/s und eine maximale Kraft von 6,58 kN erreichen.

Die AKD-Antriebe von Kollmorgen erhalten je nach gewünschter Gelenkreaktion hunderte oder tausende Befehle pro Sekunde von einer externen Steuerung. Die AKM-Motoren reagieren schneller als das menschliche Nervensystem mit der richtigen Geschwindigkeit und dem richtigen Drehmoment. Die Aktuatoren sind leise, effizient, benutzerfreundlich, zuverlässig und sicher.

Die Caplex-Systeme haben sich seit mehr als acht Jahren bewährt. Humotech verbessert und erweitert das System ständig, um mehr Kunden zu erreichen und weitere Anwendungsbereiche zu erschließen.

Image 2

Enthaltene Produkte

AKM Servomotoren bieten eine hervorragende Drehmomentdichte und Präzision. In der branchenweit größten Auswahl an StandardServomotoren und kundenspezifischen Lösungen finden auch Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung.

AKD-Servoantriebe haben ein kompaktes Design, bieten branchenführende Leistung und verfügen über branchenführende Kommunikationsoptionen und Leistungsklassen.

Image 3

Wissenswertes über Kollmorgen

Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, Linearantrieben, FTSSteuerungslösungen und Automatisierungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit unübertroffen sind und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.

Download PDF

Serienproduktion von Exoskeletten: Beschleunigter Übergang von Forschung und Entwicklung zur Herstellung im großen Maßstab

Der Markt für Exoskelette steckt zwar noch in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber rasch weiter und birgt großes Potenzial und vielversprechende Möglichkeiten. OEMs stehen vor einer zweifachen Herausforderung: Sie müssen nicht nur die optimalen Anwendungsbereiche identifizieren, sondern auch eine umfangreiche Produktion sicherstellen.
Erfahren Sie Mehr

Exoskelette

Ob für den vielversprechenden Einsatz zur Verbesserung der Mobilität angesichts der Bevölkerungsalterung oder zur Steigerung der menschlichen Leistung bei industriellen Anwendungen – der Bedarf an Exoskeletten wächst enorm. Doch um menschliche Bewegungen effektiv und auf sichere Weise nachzuahmen, müssen zunächst einige zentrale Herausforderungen überwunden werden.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Serienproduktion von Exoskeletten: Beschleunigter Übergang von Forschung und Entwicklung zur Herstellung im großen Maßstab >

Der Markt für Exoskelette steckt zwar noch in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber rasch weiter und birgt großes Potenzial und vielversprechende Möglichkeiten. OEMs stehen vor einer zweifachen Herausforderung: Sie müssen nicht nur die optimalen…

Dynamische Bewegung beherrschen: Revolutionierung von Exoskeletten >

Als eine der wichtigsten Entwicklungen in der Robotertechnik eröffnen Exoskelette revolutionäre Möglichkeiten für verbesserte Mobilität und höhere Produktivität in Industrieanlagen. Die Nachfrage nach Exoskeletten steigt in verschiedenen Bereichen…
Die Weiterentwicklung der Exoskelett-Technologie – zentrale Überlegungen zu Antriebsdesign und Motorausführungen

Die Weiterentwicklung der Exoskelett-Technologie – zentrale Überlegungen zu Antriebsdesign und Motorausführungen  >

Wenn es um Exoskelette geht, sind das Antriebsdesign und die Wahl des Motors entscheidende Aspekte des Entwicklungsprozesses. Hier finden Sie die wichtigsten Überlegungen und Erkenntnisse für den Erfolg.

Höherer Komfort und sichere Bewegungen bei der Entwicklung von Exoskeletten >

Der Markt für Exoskelette wird immer größer. Wie können Hersteller mehr Komfort, Mobilität und Zuverlässigkeit erreichen? Lesen Sie den Blogbeitrag, um mehr zu erfahren.

Anpassen von Standardbewegungsprofilen zur Optimierung von Betriebsgeschwindigkeit und -zeit >

Anpassung standardmäßiger Antriebsprofile zur Optimierung der Betriebsgeschwindigkeit und -zeit: Erfahren Sie mehr über einfache Profilanpassungen, die dazu beitragen, Bewegung und Bewegungsdauer zu bewahren und einprägsame Profile zu erstellen.

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Tauchroboter mit kompaktem und effizientem Antrieb zur Inspektion von Kraftstofftanks bei laufendem Betrieb >

Kollmorgen hat vielen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen geholfen, Leistung, Qualität und Durchsatz zu steigern und Kosten zu senken. Lesen Sie hier über die Erfolge unserer Partner.

3 Tipps für eine schnellere Entwicklung von Humanoiden – von der Konzeption über den Prototyp bis hin zur Produktion  >

Prognosen zufolge wird der Markt für humanoide Roboter in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein Volumen von über sechs Milliarden US-Dollar erreichen.1 Viele wissenschaftliche Einrichtungen und Start-ups haben dies erkannt und versuchen nun, möglichst…

Bessere Humanoide mit leichten, drehmomentstarken Antrieben für Roboter  >

In kürzester Zeit haben sich humanoide Roboter von reiner Science-Fiction zu einem Markt mit einem Volumen von mehr als sechs Milliarden US-Dollar entwickelt. Erfahren Sie, wie Sie sich in diesem exponentiell wachsenden Markt erfolgreich…